This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 启动问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686846/startup-problem

器件型号:LM27761

你(们)好。

我在 PCB 上使用 LM27761、并使用数据表中的标准原理图、电压为-3、3V。

LM27761的电源是具有5V 输出的降压转换器。

问题现在、我在 Vout 引脚上测量+0.5V、在 CPout 引脚上测量-1.2V。

我仅使用 LM27761电路组装了一个新的 PCB 并使用变压器电源、现在我在 Vout 引脚上测量-1.5V、在 CPout 引脚上测量-1.5V

但是、然后我将电源设置为0V、并缓慢地将电压设置为5V、Vout 引脚上有-3.3V 电压、CPout 引脚上有3.3V 电压。

我即时焊接电路以排除质量环路、但效果相同。

附件中提供了这两种情况和原理图中来自 C++引脚的输出波形。

我不知道是什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    您可以订购 EVM、然后查看在已知良好的 PCB 布局上是否获得相同的结果。 您还可以发布布局、我可以进行快速检查。

    根据 Vin 的应用方式、行为似乎有所不同。 您能否在上电(Vin 开启)时以及之后在运行期间共享 Vin、Vout 和 CPout 的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    您是否能够提供调试的更多详细信息?