Other Parts Discussed in Thread: LM27761
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27761 你(们)好。
我在 PCB 上使用 LM27761、并使用数据表中的标准原理图、电压为-3、3V。
LM27761的电源是具有5V 输出的降压转换器。
问题现在、我在 Vout 引脚上测量+0.5V、在 CPout 引脚上测量-1.2V。
我仅使用 LM27761电路组装了一个新的 PCB 并使用变压器电源、现在我在 Vout 引脚上测量-1.5V、在 CPout 引脚上测量-1.5V
但是、然后我将电源设置为0V、并缓慢地将电压设置为5V、Vout 引脚上有-3.3V 电压、CPout 引脚上有3.3V 电压。
我即时焊接电路以排除质量环路、但效果相同。
附件中提供了这两种情况和原理图中来自 C++引脚的输出波形。
我不知道是什么问题。