This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5958:与 TLC5958的 SPI 通信

Guru**** 2595845 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5958, TLC59581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688769/tlc5958-spi-communication-with-tlc5958

器件型号:TLC5958

您好!

我已经开始使用 TlC5958、我想通过 SPI 接口与 TLC5958 LED 驱动器通信。请提供 SPI 通信的示例代码。

谢谢。

此致、

Vaishali   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishali、

    我建议您查看 TLC59581、它是 TLC5958的更新版本。

    除了数据表、还有一份应用报告介绍了如何使用此器件。

    www.ti.com/.../slva744.pdf

    TLC5958 还提供了此类应用报告、但我们目前没有示例代码:

    www.ti.com/.../slva645.pdf

    这里是 TLC59581的简单代码、仅供您参考。

    TLC59581样片 Code.zip

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kenn
    您提供的示例代码用于通过 GPIO 引脚进行通信。 我想通过 SPI 接口与 TLC59581通信,您也可以向我提供 SPI 接口的代码。


    谢谢
    相关信息
    Vaishali Saxena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    您能告诉我  这个突出显示的函数的工作是什么吗  

    谢谢

    此致

    Vaishali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vaishali、

    这用于将 P4.3设置为 MCU 时钟。 您可以将 MCU 时钟引脚用于 GCLK。

    目前我们没有 SPI 代码、很抱歉。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth