Other Parts Discussed in Thread: BQ24090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24090 尊敬的 TI 团队:
我有一个考虑使用 BQ24090的新项目。 同时、我们的一些客户将购买此产品
但仅使用 USB。 我已查看 BQ24090的数据表。 当电池检测到时、可输出反馈 Vout
例程,但输出电压是否可以始终输出(如4.2V) 而不使用电池?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.