This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:BQ24090是否可以在没有电池的情况下始终工作?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688939/bq24090-can-the-bq24090-always-work-without-a-battery

器件型号:BQ24090

尊敬的 TI 团队:

        我有一个考虑使用 BQ24090的新项目。 同时、我们的一些客户将购买此产品

但仅使用 USB。 我已查看 BQ24090的数据表。 当电池检测到时、可输出反馈 Vout

例程,但输出电压是否可以始终输出(如4.2V) 而不使用电池?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    移除电池后 TS 引脚是否浮动、装置将进入 TTDM 模式?
    在启动期间、负载是否也会很低?