This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:UC3825的最小占空比和 Aout/Bout 切换问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825, UC1825, UC3825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686429/uc3825-problems-with-minimum-duty-cylce-and-aout-bout-toggling-of-the-uc3825

器件型号:UC3825
主题中讨论的其他器件: UC1825

在低占空比下运行时、UC3825出现了一些问题。 此器件控制一个对称半桥转换器、振荡器被设定为380kHz、LEB 被设定为最小值(通过将一个没有任何电容器的2k15连接至 LEB 输入)。 斜坡输入由斜坡补偿信号和少量变压器初级电流(峰值电流模式)馈送。 未使用软启动(引脚 o/c)和 ILIM -功能(电压<200mV)。

该器件在中高负载条件下按预期运行、其中转换器在连续导通模式下运行(每个输出的占空比约为30%)。 在轻负载条件下、会发生非连续导通模式、并且占空比会降低。 在这种情况下、最小占空比残桩约为20%。 如果需要较低占空比的时钟、Aout 或 BOUT 输出上的一些脉冲将被完全抑制。 内部切换触发器看起来也是以非二进制方式切换。 这种影响还会导致可闻噪声、因为施加到变压器初级的交流电压会受到干扰。

下面是一个典型测量值:

我已通过连接 CT 和斜坡输入来应用纯电压模式(如数据表/APP 注释中所示)来修改电路:已达到相同的效果但占空比略低。

我还通过屏蔽和过滤电源和其他信号来减少各种 EMC 影响->无影响。

 通过减小施加到斜坡输入 端的三角信号的源阻抗、已达到较低的最小占空比-但效果仍然可见。

数据表未提供任何有关最小占空比的信息(文本中规定可实现零占空比);也未提供有关斜坡输入所需源阻抗的信息。

这种影响是否已知? 是否有工作安排?

我们目前使用 UC3825作为试验电路板-但我们希望使用 UC1825作为产品。  UC1825的情况是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz Stoegerer、

    感谢您对该部件的关注。

    我对你的问题有点困惑。 您在器件上提到了 LEB 输入、但 UC3825数据表显示没有 LEB 输入。

    通过比较 E/A 放大器输出与斜坡输入、可生成该部件的脉冲宽度。 如果您在最小占空比方面有一些问题、我建议您将这两个波形与相同的刻度一起放在示波器上。 那么、应该非常清楚为什么会出现明显的最小占空比。

    谢谢

    Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe:

    感谢您的快速响应。

    澄清:LEB 表示 CLK/LEB 引脚(标准16引脚 DIL 封装中的引脚4)。

    请完成以下 EA 引脚信号和斜坡信号的测量。 我在该信号之间添加了1.25V 偏移、就像在方框图中一样。

    请注意、斜坡信号由锯齿形发生器生成(因此、即使 PWM 输出为零、您也会看到 SAW 信号:

    从我的角度来看 ,斜坡信号和 EA 输出似乎相当正常-没有理由忽略某些脉冲而不是减少占空比。 有一点噪声、但这可能是由探头接地连接的非理想连接引起的。

    正如您看到的、Aout PWM 输出切换-这意味着斜坡锯齿的每秒下降沿都应有一个 Aout。 -我仍然不能否认这种行为。

    你有什么想法吗?

    此致、

    Franz

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Franz Stoegerer、
    感谢您提供的非常清晰的信息。
    我注意到、标准 UC3825器件没有 CLK/LEB 引脚、但是 UC3825A 器件具有此功能。 两款器件的数据表均可在以下链接中找到。
    www.ti.com/.../uc3825.pdf
    www.ti.com/.../uc3825a.pdf
    UC3825A 器件是原始器件的增强版本、增加了功能。
    请您确认您使用哪个版本的器件进行测试、还请告诉我您使用的 RT、CT 和 CLK 组件值。
    感谢您在解决此问题时的耐心和理解。
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    很抱歉、A 变体存在混淆。

    以下内容打印在部件上:

    UC3825AWD

    [Delta]U68Z22KV          (第一个字母看起来像"Delta")

    G4

    我已将540pF 连接到 CT 引脚 、并将大约6.5kOhm 连接到 RT 引脚。  一个2.15k Ω 电阻连接到 CLK 引脚、以将 LEB 时间保持在最小值(我还在没有任何电阻连接到 CLK 的情况下尝试过它)。 -全部以 GND 为基准。

    一个附加信息:CLK 信号也用于生成斜率补偿。(当 CLK 为高电平时、一个电容器放电)。 发射极跟随器连接到 CLK 引脚、该引脚包含一个2N2222和一个2k15发射极电阻器(该级的输入阻抗应大于100kOhm)

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz Stoegerer、

    我代表您联系了我们的设计库鲁斯之一 Rich Valley。 他的完整答复复制如下:

    "很抱歉回复很慢。 我希望我能为您提供一些有用的信息。 我实际上只是看数据表和方框图–但我有一个理论……

     观察结果:

    • 只要生成输出、就会切换 FF。 (仅用于始终防止连续出现两个 A 或 B 脉冲、并根据我看到的情况执行其工作)

    • 对于高于斜坡谷值的 E/A 电平、切换 FF 处于未复位状态的最短导通时间(540ns)较长。

    我认为、真正的问题是最小导通时间为540ns。

     理论:

    观察客户的斜坡信号–他的放电时间可能太短。 逻辑必须复位 PWM 锁存器的唯一时间是在放电时间的一部分、此时斜坡< E/A 输出。 在下图中,PWM 锁存器的 R 输入中的脉冲可能太短,即“吞咽”(下面进行了简要说明)。 这看起来是在发生的情况。  这将解释他为什么会看到长、540ns、最短导通时间。 随着 E/A 越来越低、复位脉冲的宽度越来越短。

    我认为–如果他将 RT/CT 值调整为稍大的 CT 值和较小的 RT、那么他可以保持目标频率、并在较低的 E/A 输出端获得可靠的复位脉冲、从而缩短最小导通时间。

      "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe:

    感谢您的提示。

    由于我本周剩余时间不上班、我将 按照 星期一的建议增加 CT 电容器。

    此致、

    Franz Stoegerer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe:

    我通过在 CT 引脚上再添加470pF 来增加电容器、并通过 RT 相应地调整开关频率。

    现在它起作用了!

    最初、我选择了小电容器、以尽可能接近100%最大占空比限值 (以便在宽输入电压范围内运行)。

    但现在很明显、这限制 了最小占空比。

    我想、我可以为 我的应用读取 CT-RT 参数。

    非常感谢您的支持!

    此致、

    Franz Stoegerer