This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:可承受负输入电压并具有低泄漏电流的应用

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687850/lm5050-1-application-that-survives-negative-input-voltage-and-has-low-leakage

器件型号:LM5050-1

我对该主题上提供的支持不满意:

https://e2e.ti.com/support/power_management/switches/f/949/t/673055

3月以来、我一直在等待、但没有可配置的支持。 甚至无法确认电子邮件是否正常工作。

如果存在通信问题、请修复、否则我需要一个新的处理程序。

我无法公开发布问题、因此请通过电子邮件联系我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请将您的问题发送至 karikalan@ti.com。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过电子邮件180320发送了我的问题、其中附有提醒180405 (在此之后、我们决定将您的竞争对手 LTC4359添加到设计中、因为我们没有足够的信息来信任 LM5050起作用)以及提醒180416 (包括一个问题、为什么您没有提到 LM74700、因为它似乎完全符合我们所讨论的内容、但在可用时未知、并且添加到我们当前设计中的时间太晚、我是由福禄克自己找到的)。

    在上一封电子邮件中、我要求您至少确认您收到了该电子邮件 我通过电子邮件收到的唯一回复是自动"阅读回执" 180416 (因为我需要它)。 我会问您是否有垃圾邮件筛选器问题、因为您从未回复、但最后一条消息显示我的电子邮件已送达、您已阅读。 因此、我真的不明白为何延迟了将近2个月! 是因为您没有时间、还是发送了我尚未收到的回复? 如果您已发送回复、请在此主题中说明确切的日期和时间、我将告诉我们的 IT 部门。  

    去年、我通过这种方式(在论坛上发表"虚拟文章"、然后通过电子邮件继续)获得了其他2个 TI 部门的支持、及时且没有电子邮件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉、回复很晚。
    我收到了您的电子邮件并作出了回复。 让我们通过电子邮件进行讨论。
    从时间轴的角度来看、LM5050-1是否适合您?

    此致、
    Kari。