This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421无意中进入关断模式

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686519/bq27421-g1-bq27421-inadvertently-enters-shutdown-mode

器件型号:BQ27421-G1

完整订单代码= BQ27421YZFR-G1A

我们从现场获得电池问题报告:电池检测、无法进行充电。

断开电池并重新插入电池可以解决问题。 即使没有这样做、我们的产品仍能保持工作、放电、充电…

在实验室中重现此问题并不容易。

通过分析该问题、我们可以看到电量监测计未响应其 I2C 器件地址 0xAA。 我们在总线上看到一个 NACK。 (参见下图)

电量监测计的 LDO 电压不是1V8、而是0.5V。 但是、当我第二次测量时、它是1V8、一切都正常。 或者我在测量过程中短路、或者在测量过程中燃油表突然激活。

关于相关员额,提出了2项解决办法:

  • 循环通电
    • 此解决方案可以正常工作(移除电池并重新连接电池)、但我们不能向客户/用户提出这一要求。
  • 切换 GPOUT
    • 在我们的原理图中、GPOUT 仅通过上拉电阻器连接到 VDD。

原理图:

据我所知、我们不会发送 I2C 命令来将电量监测计置于关断模式。

问题:

  • 您是否知道此故障的根本原因是什么?
  • 对于当前的硬件、我们可以采取哪些措施来防止这种情况?
  • 是否存在因…而导致的情况 电量监测计自动进入关断模式?
  • 我们可以禁用以进入关断模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Davy
    -ESD 是此问题的已知原因。
    不需要,必须将 gpout 引脚连接到 hour 主机的 GPIO,以便在关断时能够切换 gpout 引脚。 产品说明书中指出了这一点。
    ESD 接触、就像我之前提到的。
    -否
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Davy、

    要回波 Onyx、您是否能够采用其中一个 VDD 处于低电平的单元、并在没有上拉电阻器的情况下切换 GPOUT 引脚?

    您只需将其拉高、然后移除上拉电压即可。

    在执行此操作时、请探测 VDD 以查看 VDD 是否恢复到1.8V。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我在实验中没有电流故障单元。 一旦我得到一个或复制一个、我就可以对其进行测试。

    器件上的标记代码:

    49ACKYI

    BQ27421

    G1A

    结论:

    1) 1)根据当前原理图、唯一的解决方案是取出并重新插入电池。

    2) 2)在将来重新设计时、我们将更改原理图、以便能够驱动 GPIO 引脚。

    感谢您提供相关信息