This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:输出电压脉冲高于7V、该脉冲会损坏 MCU

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685630/tps61020-have-a-output-voltage-pulse-above-7v-this-pulse-damage-the-mcu

器件型号:TPS61020

我们使用 TPS61020 来设计升压 DC/DC:请查看所附的原理图。

输入:单节 碱性电池、1.2V~1.5V

输出电压:3.3V/0.2A

此3.3V 电源用于 MCU STM32F100的 Vcc 电源。 TPS61020的 Vout 与 MCU 的 Vcc 之间有一个手动切换。

我们发现了一个问题、当我们按下按钮 S2为 MCU 上电时、有时输出电压的脉冲会大于大约7V、从而损坏 MCU.pl的检查随附的输出电压快照图片、请给我们一些建议来解决这个问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CH2代表什么? VOUT 从0.8V 上升、为什么?
    您还可以共享布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    感谢您的帮助。不使用 CH2。当按下 S2时、Vout 的正常波形与所附图片一样、有时会有一个大脉冲! 还需拍摄布局部分、请帮助进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.布局不是很好。 您共享 C5和 C7的位置。 陶瓷电容器应靠近 IC。 但这不应是问题的根本原因。
    钽电容器 C7的器件型号是多少? 它的封装看起来很小。 因此、我想它的 ESR 会太大。
    DVCC0网络中的总电容是多少? 如果它只有4.7uF、则在打开 P-MOS 时无法看到 VOUT 下降到零
    4.为什么要添加 P-MOS? 如果您禁用 TPS61020的 VOUT、则该 VOUT 中没有电压。 所以我看不到 P-MOS 的必要性
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的贾斯珀:
    同意您的意见!我们下次会更新数据布局。
    在更换新电池或首次加电设备后、我们使用 S2+PMOS 复位 MCU。 复位 MCU 后、MCU 将控制 PMOS 上的"电源注意事项"。 此 S2也用作器件的电源按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关打开 S2时 VOUT 电压降至零的原因的任何更新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    我们已经测试了更多次、当打开 S2时、正常的 Vout 波形如下所示。

    它将下降到大约2V、我们认为这是因为负载。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 这与开启负载有关、也可能与输出电容器特性和电源能力有关。 顺便说一下、钽电容器的器件型号是多少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    钽电容器是 AVX 的 TAJA476K006