This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400:TPS40400输出电流报告值

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400, TPS40400EVM-351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688493/tps40400-tps40400-output-current-reported-value

器件型号:TPS40400

尊敬的 TI 成员:

我对 TPS40400的输出电流报告问题(不准确)有一个疑问。

我的评估板是 TPS40400EVM-351、因此电流感应元件是电感器的 DCR。

电感值为0.47uH、其 DCR =0.85m Ω。

根据应用条件和电感器参数,我将其填入 “Fusion Digital Power Designer”程序。

但是、输出电流报告值不精确。

请参阅下表中的测试结果。    

条件:VIN=12V、VOUT=5V、Iout 校准增益:0.85m Ω
实际输出电流(A) 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18 20.
IOUT_READ (A) 5.38. 7.69 9.81. 11.81. 14. 16. 18.38. 20.56. 22.81. 25.25.

**注:(1)。 “实数输出电流”是实际输出电流(从电子加载程序灌入)

               (2)。 “IOUT_READ”是从 Fusion 读取的值。

 

您能帮我提供一些建议吗?这些建议可以通过 PMBus 获得更精确的输出电流?

 

此致、

兰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lance、

    我将对此进行研究。 同时、您能否使用电流表检查输出电流、而不依赖于电子负载的读数。 只需仔细检查实际的 Iout 即可。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lance、
    请阅读以下两点。 您需要通过 Fusion GUI 将 IOUT_CAL_GAIN 更改为0.85mohms。 您也可以在此步骤之后使用 IOUT_CAL_OFFSET 来实现最佳精度。 Iout 校准增益的默认值为3mohms、您使用的是0.85mohms 电感器。

    第1点:
    7.3.7.4输出电流读数
    READ_IOUT 命令报告转换器的平均输出电流。 READ_IOUT 命令只能报告正输出电流、即来自转换器的电流。 如果转换器正在灌电流、此命令会导致读数为0A。另一个注意事项是当直流电压电平较低(低或无输出电流)时、施加到 ISNS 引脚的纹波电压量。 TPS40400器件在使用 READ_IOUT 命令报告输出电流时对纹波电压测量值求平均值。 ISNSx 引脚上的负纹波电压过高(VISNS+–VISNS–< 0)会导致报告的输出电流出现误差。 为了确保读数准确、这些引脚上的差分电压不应超过–45mV。
    第2点:
    7.6.17 IOUT_CAL_GAIN (38h)
    IOUT_CAL_GAIN 是电流感测元件上的电压与感测到的电流之比。 单位为欧姆(Ω)。 有效的电流感应元件可以是电感器的直流电阻或单独的电流感应电阻器。 mΩ µΩ 为3 μ A、分辨率为30.5 μ A。 mΩ 范围为0至15.6 μ A。 该寄存器的内容可使用 STORE_DEFAULT_ALL 或存储到非易失性存储器中

    此致、
    Mathew