请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40400 尊敬的 TI 成员:
我对 TPS40400的输出电流报告问题(不准确)有一个疑问。
我的评估板是 TPS40400EVM-351、因此电流感应元件是电感器的 DCR。
电感值为0.47uH、其 DCR =0.85m Ω。
根据应用条件和电感器参数,我将其填入 “Fusion Digital Power Designer”程序。
但是、输出电流报告值不精确。
请参阅下表中的测试结果。
| 条件:VIN=12V、VOUT=5V、Iout 校准增益:0.85m Ω | ||||||||||
| 实际输出电流(A) | 2. | 4. | 6. | 8. | 10. | 12. | 14. | 16. | 18 | 20. |
| IOUT_READ (A) | 5.38. | 7.69 | 9.81. | 11.81. | 14. | 16. | 18.38. | 20.56. | 22.81. | 25.25. |
**注:(1)。 “实数输出电流”是实际输出电流(从电子加载程序灌入)
(2)。 “IOUT_READ”是从 Fusion 读取的值。
您能帮我提供一些建议吗?这些建议可以通过 PMBus 获得更精确的输出电流?
此致、
兰斯