This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 100%占空比? 最小压降电压...?

Guru**** 2476795 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687165/100-duty-cycle-min-drop-out-voltage

主题中讨论的其他器件:LP8758-E0

您好!

是否有100%占空比模式? 因为在数据表中没有。

但有一个参数:压降电压为0.7V、但没有指定的电流。

电流<4A 时,压降是否会更低?

如何计算? 有抗晶体管、POS 电流限制、电感器和占空比、对吧?

此致

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否指定您要查询的设备?
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当然可以。 它是 LP8758-E0四路输出同步降压直流/直流转换器
    此致
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人有想法吗?
    如果我的问题得到澄清,我会很高兴。
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    我将向负责的产品组提出您的问题。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    该器件要求 Vin 和 Vout 之间的差值为0.7V、以满足器件规格。 因此它不支持100%占空比模式。 Vin 和 Vout 的最小电压差应为0.7V、这不是基于负载电流。 可能可以在低于0.7V 的电压差下运行、但我们不保证性能、验证这种情况将由客户负责。

    还有另一个主题、我们将对此进行更多讨论。
    e2e.ti.com/.../655230

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

      我在 LP8758-E5(自定义版本;只有与 LP8758-E0不同的 Vout 值)上有一些 Vdrop 测量数据、如果您有兴趣了解该数据、请通过 pyi@ti.com 与我联系。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    Regars
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我会与您联系、但我认为低于0.7V 的压降对于我的项目来说非常重要
    此致
    Robert