请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LP8758-E0您好!
是否有100%占空比模式? 因为在数据表中没有。
但有一个参数:压降电压为0.7V、但没有指定的电流。
电流<4A 时,压降是否会更低?
如何计算? 有抗晶体管、POS 电流限制、电感器和占空比、对吧?
此致
Robert
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Robert、
我在 LP8758-E5(自定义版本;只有与 LP8758-E0不同的 Vout 值)上有一些 Vdrop 测量数据、如果您有兴趣了解该数据、请通过 pyi@ti.com 与我联系。
谢谢!
Phil