This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR10510:LMR10510XMF/NOPB 的稳定性问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR10510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685981/lmr10510-stability-issue-of-lmr10510xmf-nopb

器件型号:LMR10510

TI 客户报告的稳定性问题-

我们遇到了开关稳压器 LMR10510XMF/NOPB 的稳定性问题。 如下面的原理图所示、当 R1611P = 20kOhm 且 R71P = 10kOhm 时、TI 建议在 LMR10510XMF 的输出电压= 1.8V 时使用 C81P 电容10nF、以实现稳定性。 但在该电路中安装了 C81P 的情况下、LMR10510在 Vout = 3.6V 时将不稳定、而在移除 C81P 的情况下、LMR10510在 Vout = 3.6V 时将保持稳定。

 

您能否解释一下 LMR10510X 稳定性问题的根本原因? 非常感谢你的帮助。

 

请参阅下面显示的电路。

a)安装了10nF 电容器。 我们显然没有恒定的占空比,并且在引脚1处探测时稳压器看起来不稳定                   

 

 

b)移除10nF 芯片电容器 C81P 后。 我们观察到恒定占空比和开关稳压器稳定、如下图所示、该图在引脚1处探测到。                    

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soumya、

    您的图片均未发布。  可以重试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soumya、

    前馈电容器可能有效、但该值0.01uF 非常高。  让我进一步研究一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soumya、
    查看数据表后、我没有看到任何关于将前馈电容器与 LM10510搭配使用的参考。 您能告诉我您在哪里看到它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C81P 电容器0.01uF 是五年前 TI 的一位应用工程师推荐的、用于输出电压=1.8V 的情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sheldon、
    您对此有什么参考吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉! 我没有参与此设计、因此在该部件上工作的工程师 已经离开了公司。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soumya、
    您是否需要有关此方面的进一步帮助?