TI 客户报告的稳定性问题-
我们遇到了开关稳压器 LMR10510XMF/NOPB 的稳定性问题。 如下面的原理图所示、当 R1611P = 20kOhm 且 R71P = 10kOhm 时、TI 建议在 LMR10510XMF 的输出电压= 1.8V 时使用 C81P 电容10nF、以实现稳定性。 但在该电路中安装了 C81P 的情况下、LMR10510在 Vout = 3.6V 时将不稳定、而在移除 C81P 的情况下、LMR10510在 Vout = 3.6V 时将保持稳定。
您能否解释一下 LMR10510X 稳定性问题的根本原因? 非常感谢你的帮助。
请参阅下面显示的电路。
a)安装了10nF 电容器。 我们显然没有恒定的占空比,并且在引脚1处探测时稳压器看起来不稳定
b)移除10nF 芯片电容器 C81P 后。 我们观察到恒定占空比和开关稳压器稳定、如下图所示、该图在引脚1处探测到。