请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606 尊敬的 TI 专家:
我的客户正在评估 BQ25606 的充电盒项目、他们希望使用 BQ25606的 OTG 输出5V 为小型电池充电。 μF 不太理解数据表中的" OTG:500 μ F 容性负载的软启动"、其工作原理是什么? μF 负载大于500 μ F 电容、OTG 是否会停止工作或降低输出电流? 大负载是否有任何限制? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.