This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:容性 μF 高达500 μ F 的 OTG 软启动?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688090/bq25606-otg-soft-start-up-to-500--f-capacitive-load

器件型号:BQ25606

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在评估 BQ25606 的充电盒项目、他们希望使用 BQ25606的 OTG 输出5V 为小型电池充电。 μF 不太理解数据表中的" OTG:500 μ F 容性负载的软启动"、其工作原理是什么? μF 负载大于500 μ F 电容、OTG 是否会停止工作或降低输出电流? 大负载是否有任何限制? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bruce:

    在电容缓慢充电至 VBAT 之前、升压转换器不会切换。 冷负载高于500uF。 如果未执行软启动、VBUS 上的重负载或高电容负载可能会触发过流保护并在启动时使电压崩溃。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的洪先生:
    明白了。 非常感谢您的支持。