This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:TPS65131-Q1建议 Vref 电容值

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687829/tps65131-q1-tps65131-q1-suggestion-vref-cap-value

器件型号:TPS65131-Q1

尊敬的:

如果 Vref 电容器被移除,或将电容器电极从22pF 更改为2pf,是否有任何副作用?

我们发现、减少电容模块将改善 VNEG 纹波和电压电平。

VREF 电容器=22pF 波形

VREF 电容器=2pf 波形


如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    我希望在输出上无负载的情况下进行上述测量。 在这种情况下、22pF 电容的纹波来自省电模式。

    我们不建议使用2pF 电容器作为与反馈分压器顶部电阻器并联的前馈电容器。 请遵循该电容器的数据表中给出的建议。

    如果 PFM 中的纹波对于您的应用而言过高、您需要将引脚 PSN 拉至低电平以禁用此功能。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte


     `s 尝试将 PSN 引脚短接至 GND、您能否解释为什么 Vref 电容器需要22pF、反馈的参考点是什么?


    如有任何建议、请告知我。


    谢谢、


    此致、


    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    上面标记为黑色圆圈的电容器与 VREF 无关。 该电容器称为前馈电容器、对转换器的稳定性有影响。 有关该电容器的更多详细信息、请参阅数据表中的第9.2.1.2.6.1章。 我没有检查22pF 是否是数据表中计算的建议值。

    此致、
    Brigitte