This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:BL 闪烁问题

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687290/lp8556-bl-flicker-issue

主题中讨论的其他器件:LP8556

ART 编号:LP8556

您好!

我们已经解决了 LP8556 BL 闪烁问题、作为初始验证结果、它似乎是由输出电流纹波不稳定引起的。  

即使输入电压为4.4V 或3.6V、电流纹波也~15mA。

当输入电压低于~3.8V、PWM =低电平时、输出电压强制升高至 VBOOST_max、似乎会触发 OVP 条件。

是否有任何寄存器设置不正确?

以下是我们的 LP8556应用:

VIN=3.4~4.4V (1节串联电池系统)、4S3P LED、每个 LED 正向电压典型值=5.9V。 Iout = 60mA、使用 PWM 直接控制。

寄存器设置转储:

0x98 = 0x9f、0x9E = 0x22、0xA0 = 0xff、0xA1 = 0xef、0xA2 = 0x2F、 0xA3 = 0x2、0xA4 = 0x72、0xA5 = 0xf4、0xA6 = 0x80、0xA7 = 0xf5、 0xA9 = 0xe0、

0xAA = 0xF、0xAB = 0x0、0xAC = 0x0、0xAD = 0x0、0xAE = 0xF、 0xAF = 0x1、0x00 = 0x0、0x01 = 0x81、0x02 = 0x30、0x03 = 0x1、 0x04 = 0x0、0x16 = 0x3f

原理图:

波形:

VIN= 4.4V

通道1:输出电压

CH4:LED1+LED2 Iout

VIN=3.6V

通道1:输出电压

CH4:LED1+LED2 Iout

波形:

VIN= 4.4V

通道1:PWM

CH4:LED1+LED2 Iout

波形:

VIN=3.6V

通道1:PWM

CH4:LED1+LED2 Iout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    对寄存器进行了一些更改。
    0xA2 -> 0x29
    0xA7 -> 0xF6
    0xAE -> 0x0E

    我将关闭该帖子、因为我已通过电子邮件联系到我。 我们将通过电子邮件进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    我们发现它应该是触发输入电流限制或电感 器饱和、

    由于我们将输入电压升高到 Vin=12V、因此它可以解决 输出电流纹波不稳定的问题、并在 PWM 信号较低时触发 OVP。

    但我仍有如下问题。

    A7h 位[1:0] IBOOST_LIM、2.6A 是最大设置吗?  / IBOOST_LIM_2X = 1和 IBOOST_LIM= 11, 不允许意味着没有限制或可以设置此值?

    因为我测量的输入峰值功耗约为~10W、这意味着当 Vin=3.3V 时、输入电流将上升至~3A。 它将触发输入电流限制。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    这些问题是否有更新? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    2.6A 是最大电流限制、IBOOST_LIM_2X = 1、IBOOST_LIM= 11无法设置、无法预测行为。