This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:LED 驱动器解决方案

Guru**** 2475775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687012/tps92691-led-driver-solution

器件型号:TPS92691
主题中讨论的其他器件:TPS92640TPS92641

您好:

我们的客户有一个工业 LED 照明应用系列项目。 它们具有三种开关电源规格:24V、48V、12V 输出。  它们需要三种解决方案、即输出规格。 如下所示

1. 24V 2~3A

2. 24V 10~20 A

3. 48V 5~10A

TI 器件可能适用于这些规格。 ?

张若纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    可提供的输入电压范围是多少? 是否有任何模拟或 PWM 调光要求? 列出的三种类型之一是否应为12V @ xxA?

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克林特

    可以使用三个输入。 因此、我们可以建议降压或升压拓扑。 主要重点是输出规格。

    Jonas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    这些电流电平非常高、使用升压拓扑可能很难获得、因此您可以选择降压转换器。 在这种情况下、最佳选择是 TPS92640。 这是一款同步控制器、如果您想了解一下、产品文件夹中有一款可支持高达20A 电流的参考设计。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克林特

    抱歉、我在 TPS92640产品文件夹中找不到20A 设计信息和参考设计。 可以帮助提供链接吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉。 此设计实际上采用 TPS92641 (具有分流 FET 驱动器的同一器件)。 它在这里:

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clint:

    明白了、谢谢

    张若纳斯