请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92691 主题中讨论的其他器件:TPS92640、 TPS92641
您好:
我们的客户有一个工业 LED 照明应用系列项目。 它们具有三种开关电源规格:24V、48V、12V 输出。 它们需要三种解决方案、即输出规格。 如下所示
1. 24V 2~3A
2. 24V 10~20 A
3. 48V 5~10A
TI 器件可能适用于这些规格。 ?
张若纳斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.