This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4250-Q1:我们是否有与 S12B 兼容的器件?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688232/tps7b4250-q1-do-we-have-compatible-part-to-s1212b

器件型号:TPS7B4250-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B82-Q1

我们尝试为找到兼容的 TI 器件  

S1212B

" www.ablicinc.com/.../S1212B_D_E.pdf"

ABLIC

S-12B33-M5T1U

SOT-23-5

ABLIC

S-12B50-M5T1U

SOT-23-5

TPS7B250-Q1具有相似的输入范围、但输出电流不高。

S-1212最大输出电流@ 250mA、是否存在非 Q1器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    这是否需要实现引脚对引脚兼容?  

    如果不是、我建议使用 TPS7B82-Q1为5V 电源轨供电。 我们也计划创建3.3V 选项。

    一般而言、SOT23不是处理功率耗散的理想封装。

    谢谢、Aaron