This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:芯片接地问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687664/ucc27524-chip-grounding-question

器件型号:UCC27524

尊敬的 TI AE 团队:

此芯片中没有单独的数字或电源接地。 您对此 GND 连接有何建议? 将 GND 引脚直接连接到 MOSFET 电源? 或者将 GND 引脚连接到数字接地,数字接地是输入信号参考?

谢谢  

吴涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    欢迎使用 e2e、感谢您提出有关 UCC27524的问题。 我是该器件的应用工程师、将提供帮助。

    要了解 GND 引脚连接、请查看数据表第9部分的图34以查看原理图示例。 另请阅读第11节中的布局指南、其中重点介绍了使用一条迹线连接到接地层的星点接地。 驱动器的 GND 引脚返回输入和输出的电流。 对于输出、GND 引脚应通过短走线连接到 FET 的源极、以减少电感、从而保持较小的环路面积。 GND 引脚还用作 PWM 控制器输入或参考接地的返回。 通过并联源/返回布线来利用磁通消除。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 为了帮助我清楚地了解这一点、您能否帮助指出哪种接地布局更好? 我放置了三个接地布局并标记为"1" 2"3"

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的回复和出色的工程图、您激励我将您的问题放入一份应用手册中、其中显示了如何将系统组件连接到 GND 以降低环路阻抗。

    3是正确的。 栅极和 PWM 的返回布线来自 GND 引脚、因为处理 PWM 输入和功率脉冲输出的电路位于驱动器内部。 接地平面可以包含 GND 引脚和源极引脚、以保持较小的输出环路。

    功率级的大容量电容应连接到源极引脚、而不是驱动器的 GND 引脚、因为 Cin 有其自身的驱动环路、与栅源极驱动环路相隔离。 如果我们将大容量电容器连接到 GND 引脚(和源极引脚)、则在尝试返回时、一些大容量电容器动力总成电流可能会流向驱动器。

    这是否合理并能回答您的问题?

    谢谢、