This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 TI Fusion Digital Power 设计器的源代码

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686604/need-source-code-for-ti-fusion-digital-power-designer

主题中讨论的其他器件:UCD9244

 我们的附加电源有问题、该电源是使用您的规格作为参考设计的。

  • 当一个电源轨未被启用时、我们在输出上测量的电压基本上为0V

  • 无论我们为 Vout 选择什么值(包括0V)、当我们启用任何电源轨时、Vout 电压都会变为1.1V

  • 任何或所有电源轨都会发生这种情况。

 我们相信我们对 UCD9244进行了正确编程(编程期间没有错误)。

 请查看随附的原理图、确认我们是否忽略了某些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将您的问题转发给其他团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Sean。 之前、TI 的 Zhiyuan Hu 为我们提供了帮助。 他还能提供帮助吗?