主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCHEM、 BQ34Z100
大家好、
此时、我不知道我的 BQ34Z100-G1配置为何仍然不起作用。 SoC 始终显示0%、即使电池已充满电也是如此。 我将在这里用配置器件所采取的所有步骤来描述我的应用。 我希望在这一问题上提供所有帮助。
这里是我的原理图的相关区块。 我删除了所有可能使阅读变得更困难的部件:
我的应用中单节电池(设计中有2节串联电池)的参数如下:
- 最大充电电压:2.2V
- 最小充电电压:1.65V
- 容量:5000mAh
- 最大能量:5000mAh * 2.2V * 2节电池= 22000mWh
- 精确电池模型:Enersys 的 Cyclon X: www.batterystore.com/.../
这些是我为配置器件而采取的步骤(基于 SLUSBZ5B–2015年1月–2016年7月修订版):
- 我输入了设计容量:5000
- 我输入了设计能量:22000
- 我输入了电池充电电压 Tx-Ty:4000、4200、4400
- 我为5个 LED 配置了 LED 配置。
- 我将警报配置为在电池放电时点亮 LED。
- 我输入了系列单元格编号。 在这里、我尝试了1和2、因为我不知道如何威胁此配置。 此时我有一个单元格。
- 我设置单节电池的电池组配置、因为我没有外部分压器。
- 我仅保留负载选择和负载模式。
- 我输入的电池端接电压为4400
- 我单独退出 Quit 电流。
- 我输入了 Wmax Cell 0:5000
- 我已经从 Battery Studio 中的可用电池中选择了化学 ID。 我为 Enersys Cyclon D 选择了一个。它与矿井的电池相同、但其电池容量为2500mAh、而不是5000mAh。 这种方法是否正确?
- 我校准了电压和温度。
- 此时、我想运行优化周期、但我的 SoC 无效。 电池充电或放电情况无关紧要、占0%。
- 我只剩下电池化学配置部分、因为我描述的电池类型没有特殊配置。
在这里、我不知道发生了什么、现在已经需要监测计工作超过2周了...
我非常感谢您在这里提供的帮助、这个问题对我来说非常紧急。