This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:2S 铅酸电池配置需要帮助

Guru**** 2567435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672695/bq34z100-g1-help-needed-in-2s-lead-acid-cells-configuration

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEMBQ34Z100

大家好、

此时、我不知道我的 BQ34Z100-G1配置为何仍然不起作用。 SoC 始终显示0%、即使电池已充满电也是如此。 我将在这里用配置器件所采取的所有步骤来描述我的应用。 我希望在这一问题上提供所有帮助。

这里是我的原理图的相关区块。 我删除了所有可能使阅读变得更困难的部件:

 我的应用中单节电池(设计中有2节串联电池)的参数如下:

  1. 最大充电电压:2.2V
  2. 最小充电电压:1.65V
  3. 容量:5000mAh
  4. 最大能量:5000mAh * 2.2V * 2节电池= 22000mWh
  5. 精确电池模型:Enersys 的 Cyclon X: www.batterystore.com/.../

这些是我为配置器件而采取的步骤(基于 SLUSBZ5B–2015年1月–2016年7月修订版):

  1. 我输入了设计容量:5000
  2. 我输入了设计能量:22000
  3. 我输入了电池充电电压 Tx-Ty:4000、4200、4400
  4. 我为5个 LED 配置了 LED 配置。
  5. 我将警报配置为在电池放电时点亮 LED。
  6. 我输入了系列单元格编号。 在这里、我尝试了1和2、因为我不知道如何威胁此配置。 此时我有一个单元格。
  7. 我设置单节电池的电池组配置、因为我没有外部分压器。
  8. 我仅保留负载选择和负载模式。
  9. 我输入的电池端接电压为4400
  10. 我单独退出 Quit 电流。
  11. 我输入了 Wmax Cell 0:5000
  12. 我已经从 Battery Studio 中的可用电池中选择了化学 ID。 我为 Enersys Cyclon D 选择了一个。它与矿井的电池相同、但其电池容量为2500mAh、而不是5000mAh。 这种方法是否正确?
  13. 我校准了电压和温度。
  14. 此时、我想运行优化周期、但我的 SoC 无效。 电池充电或放电情况无关紧要、占0%。
  15. 我只剩下电池化学配置部分、因为我描述的电池类型没有特殊配置。

在这里、我不知道发生了什么、现在已经需要监测计工作超过2周了...

我非常感谢您在这里提供的帮助、这个问题对我来说非常紧急。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    感谢您的措辞良好且清晰的帖子。

    bq34z100-G1的大多数监测计设置都以单节电池值为方向。

    上面的原理图中显示了2s1p 配置、但是、在上面的步骤4中执行的最大能量计算是针对具有5000mAh 电池的2s2p 电池组。 如果电池组为2s1p、则最大能量应为11000 mWh。

    电池充电电压看起来是锂电池而不是铅酸电池。 请注意、默认设置适用于锂电池。 根据经验、如果您打开 bqStudio 并单击接近4200mV (表示最大电压)的"导入默认值"、则应将其修改为铅酸电池的最大电压(如上所示为2.2V)。 请相应地设置值(锂离子电池值->铅酸电池值)请修复这些值、例如电池端接电压。

    如果您仅连接了1节电池、请将序列值设置为1。

    有趣的是、由于您具有如此低的电压(低于5V)、因此无需为您的器件使用外部分压器。 如果您希望使用内部分压器、请将 EVM 上的跳线设置为<5V 模式并设置 VOLTSEL = 0。 此外、请将 DataFlash 中的分压器参数更新为5000。

    关于为电池选择化学 ID、建议使用制造商提供的化学 ID (如果制造商提供)。 如果制造商未随电池提供化学 ID、请使用 GPCCHEM 工具确定匹配的化学 ID。 工具和说明 pdf 位于: http://www.ti.com/tool/gpcchem

    请进行这些修改以修复您的 SOC。

    如果问题仍然存在、请包含 gg.csv 文件、日志和问题说明。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的回答、

    上面的原理图中显示了2s1p 配置、但是、在上面的步骤4中执行的最大能量计算是针对具有5000mAh 电池的2s2p 电池组。 如果电池组为2s1p、则最大能量应为11000 mWh。


    你是对的、这是我的错误。

    电池充电电压看起来是锂电池而不是铅酸电池。 请注意、默认设置适用于锂电池。 根据经验、如果您打开 bqStudio 并单击接近4200mV (表示最大电压)的"导入默认值"、则应将其修改为铅酸电池的最大电压(如上所示为2.2V)。 请相应地设置值(锂离子电池值->铅酸电池值)请修复这些值、例如电池端接电压。

    但我仍然不理解、我应该将此设计作为4.4V 的单铅酸电池或2节串联2.2V 电池进行线程。

    哪些寄存器完全负责这些设置? 到目前为止、我已经(在您发布帖子后更改):

    • 电池充电电压 T1-T2:设置为2200
    • 电池充电电压 T2-T3:设置为2200
    • 电池充电电压 T3-T4:设置为2200
    • 电芯 BH 设置电压阈值:设置为2200
    • 电池 BH 清零电压阈值:设置为2100
    • 串联电池节数:设为2
    • 分压器:设置为5000 (始终是这样)
    • VOLSEL:设置为0 (始终是这样)

    至于 GPCCHEM:我仍然不明白我是否需要使用它。 I DoD 未收到制造商提供的任何化学 ID。 我只是在 BqStudio 的 Chemistry 选项卡下找到了与我的电池类似的电池、然后选择了它。 我的电池和 Chemistry Programming (化学成分编程)选项卡中选择的唯一区别是我的电池为5000mAh、而电池为2500mAh、但我相信这是由其他设置兼容的? 我在这里弄错了吗?

    我的电池是:Enersyss Cyclon E 5000mAh

    Chemistry programming (化合物编程)选项卡中的电池为:Enrsyss Cyclon D 2500 mAh

    这是正确的方法吗?

    校正设置后、电量监测计仍显示0% SoC 且电池电量接近充满电。 请提供进一步的协助。 我要附加 bqstudio 生成的设置。

    e2e.ti.com/.../settings.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    问题:在您的回答中:"...我仍然不理解我应该将此设计线程为4.4V 的单铅酸电池或2节串联2.2V 电池..."

    答案:您应始终根据您正在使用的实际系列数量输入系列单元格的数量。

    关于这个问题:

    问题:"...哪些寄存器完全负责这些设置? 到目前为止、我已经(在您发布帖子后更改):..."

    回答:是的、这些设置正常。

    关于此评论:

    问题:"...至于 GPCCHEM:我仍然不明白我是否需要使用它。 I DoD 未收到制造商提供的任何化学 ID。 我只是在 BqStudio 的 Chemistry 选项卡下找到了与我的电池类似的电池 、然后选择了它。 我的电池和 Chemistry Programming (化学成分编程)选项卡中选择的唯一区别是我的电池为5000mAh、而电池为2500mAh、但我相信这是由其他设置兼容的? 我在这里错了吗?。。"

    回答:您应该使用 GPCCHEM 工具来查找最接近的匹配项、而不是根据所选项进行选择。 选择单元格之前、请遵循此流程。

    此外、在最新的 gg 文件中、我看到电池组配置设置为49D9。 您能否使用默认值将所有内容重置为出厂设置。 可以在 bq34z100产品文件夹的 tools/software 选项卡下找到默认 srec 文件。

    谢谢

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Miguel 的回答、
    问题是我现在无法在已链接的目录下找到默认 srec 文件。 可能已将其删除?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否查看非 G1器件的产品文件夹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里没有任何内容:www.ti.com/.../toolssoftware 、也没有内容: www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在该链接中有。 查看第二个明确显示为"bq34z100-G1器件固件"的链接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的、抱歉。 我不需要 exe 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试加载这些默认值、然后使用 GPCCHEM 工具查找最准确的 CHEMID、然后您可以为上述电池添加更改(充电电流等)。 然后再次尝试 bqStudio。 如果这会产生相同的问题、则会返回给我们
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、
    我必须承认、我们正在努力完成此任务(获取 CHEMID)。 在我正确理解文档"SLVA725–2015年9月"的同时、我们需要使用接触电压和电流为电池充电、然后再对其进行放电。 问题是我们只有工作台交流适配器电源、因此无法使用它进行放电。 那么、您认为可以将这些 EnerSys 电池发送给 TI 的您、并已针对 CHEMID 进行了测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:
    为了测试监测计性能、您将需要一些最终放电的方法。
    您可以使用功率电阻器或类似放电的任何器件、但电子负载是理想选择。 只需确保在放电过低之前切断放电。 您提到化学 ID 表中列出了一个类似的模型、仅关闭了因子2的容量。 这可能是因为并联电池的数量不同、因此您应该可以使用该化学 ID。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmax 您好、感谢您的回答、
    我尝试使用功率电阻器进行放电、但正如"SLVA725–2015年9月"提到的、必须具有恒定的放电电流。 正如您所说的、这只能通过电子可变负载获得。

    由于您提到了 Enersys Cyclon D chemID、我还认为无需重新设计轮子、因为我们的电池(Enersys Cyclon X)是完全相同的型号、只有容量差异(5000mAh 与2500mAh)。 这可以使用最大容量设置进行补偿?

    假设我们可以使用上面提到的化学 ID、我们仍然有一个无法克服的问题。 我们已将所有参数重置为默认值、如 Miguel 所述。 SoC 恢复到默认状态(可能会注意到充电和放电)。 现在、我们开始按照我在第一个帖子中提到的方式设置所有参数(尊重 Miguel 建议的更改)。 一旦我们了解到设计能耗(我们设置为11000、但感觉我们可以在这里为误差设置任何值)、SoC 就会降至0%。 然后、我们开始充电、它立即达到100%。 然后、我们开始放电、它再次下降到0 %。 因为该点保持在0%并且不会移动。 我们在这里有什么问题?

    我希望得到更多的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dmax:
    我们(I 和 Lukasz)尝试检测 SoC 降至0%的时刻。 我们执行了以下步骤:
    我们从默认 srec 文件加载了默认设置
    2.我们输入了设计容量:5000
    我们输入了设计容量:11000
    我们输入了 T1、T2和 T3的电池充电电压为2200
    我们输入了 BH 设置电压 Treshold:2200
    5.我们输入了 BH Clear Volt Treshold:2100
    6、我们输入了串联电池单元的编号:2.
    7. VOLSEL 和分压器具有默认值
    8、我们选择了化学 ID 表化学菜单为 Cycle_D (2500mAh)
    9.我们将引脚警报设置为放电检测、并将 LED 设置为5 (43寄存器值)
    10、我们执行了完整的器件复位、并在其他时间开始充电操作、然后 SoC 降至0%。

    在 SoC 下降时刻、电压为4086mV。 我们不知道是什么问题。 感谢您的回答。

    此致 Wojciech Jasiewicz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmax

    我们(I 和 Lukasz)尝试按照上面的文章中所述配置 bq。 为了配置 bq、我们执行了以下步骤:
    我们输入了设计容量:5000
    2.我们输入了设计能量:11000
    3.我们输入 t1、t2和 t3的电池充电电压:2200
    我们输入了 BH 设置电压阈值:2200
    我们输入了 BH CLEAR VOLT 阈值:2100
    6.我们输入了系列单元格的数量:2.
    7、VOLSEL 为0、分压器为5000
    我们将 ALERT 引脚设置为放电检测
    9.我们将 LED 配置设置为 LED 5 (43寄存器值)
    10、我们将化学 ID 加载为 CyclON_D (2500mAh)
    在这个步骤中、我们执行了完全器件复位或充电操作、并且对于每个动作、器件将 SoC 降至0%。

    我们没有任何错误的想法。 SoC 下降时刻的电压为4080mV。 感谢您的回答。

    此致 Wojciech Jasiewicz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:
    这与 Wojciech 所描述的完全一样-在配置完成后、我们重置器件或开始特性化、SoC 下降到0%、无论我们做什么、都不会再移动。 您是否有机会尝试此配置并让我们知道发生了什么? 本主题对我们来说变得越来越重要、我们需要在本周结束时最终运行 BQ。 我们非常希望您能提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    该器件的默认值为锂电池的每节电池设置(大约为3000-4200 mV)。 请确保这些值正确反映铅酸电池的每节电池值(大约1200-2000mV)。 有关此信息、请参阅您的电池数据表。

    请将您的闪存更新正常电芯电压设置为1000mV。

    此外、对于铅酸电池的默认值、请设置:

    配置>Pb 温度补偿= 25%
    配置> Pb 降低率= 10%

    默认负载选择= 3
    电芯项 V Delta = 100
    第1个 Qmax = 50时的最小通过 Chg 百分比

    如果在进行这些更改后仍发现 SOC 问题、请上传 gg.csv 进行分析。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、感谢您的回答。
    今天我们已不在办公室。 明天、我们将在早上首先尝试您的配置、并让您了解结果。

    您能否解释一下在此处重新填充时、您确切地想到了哪些寄存器?:

    该器件的默认值为锂电池的每节电池设置(大约为3000-4200 mV)。 请确保这些值正确反映铅酸电池的每节电池值(大约1200-2000mV)。 有关此信息、请参阅您的电池数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我在上一次开机自检时重复了步骤、并根据您上次开机自检添加了设置、然后我强制进行完全设备重置。 我不知道您想到的是哪种电压寄存器(第1段)。 保存后、所有设置 bq 都具有以下行为:

    如果电池正在放电、则 SoC 为0%

    2.如果电池正在充电、则 SoC 为100%

    这2个条件重复 了5次、现在 SoC 的运行独立为0%。

    我将设置包括为附件

    e2e.ti.com/.../bqSettings1.gg.csv.zip

    此致。 Wojciech Jasiewicz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wojciech、

    请再次尝试导出 gg.csv 文件。 不可读:

    "ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌOT "、"安全"、"OT Chg"、"Δ V Chg"、"1degC"
    "ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌOT "、"安全"、" OT Chg Time "、"μ s Chg Time "、"秒"

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    这是再次上传的相同文件、这次是正确的。 不知道为什么 Bq Studio 生成了损坏的文件。

    e2e.ti.com/.../0284.test.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们等待一个多月的答复。 请查看我们的案例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    查看您的 gg 文件只需注意以下几点:


    假设铅酸电池的标称电压为2V、容量为5000mAh、请进行以下更改:

    "配置"、"数据"、"设计能耗"、"10000"、"MilliWattHour"


    修改以下参数、使其适用于单节电池电压。 对于铅酸应用而言、这些参数的范围非常大:

    "配置"、"放电"、"电池 BL 设置电压阈值"、"2800"、"mVol"
    "配置"、"放电"、"电池 BL 清零电压阈值"、"2900、"mVol"

    "电量监测"、"IT 配置"、"电池端接电压"、"3000"、"mV"

    "电量监测"、"状态"、"电池 V 在 Chg Term 中"、"4200"、"mVol"


    此外、在运行学习周期之前、使用化学选项卡加载您的化学 ID、然后启用该选项卡。

    与您的电池匹配的化学 ID 是*** IT 监测所必需的***(设备功能)。

    有关如何确定细胞化学 ID 的更多信息、请参阅 gpcchem 工具和文档、网址为:ti.com/tool/gpcchem


    请查看您的 LED 配置。 所附的原理图中仅显示5个 LED、但当前已针对7个外部 LED 进行配置。

    "配置"、"寄存器"、"LED_Comm 配置"、"63"、"标志"


    有关这些参数的更多信息、请参阅数据表。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    在您的修订之后、似乎开始工作! 非常感谢。

    我只剩下1个问题:

    1. 当我选择 Chemistry -> My desired battery chemry (Enersys Cyclone _D)并使用"Program Selected Chemistry (编程所选化学)"按钮对其进行编程时、它会让我知道数据库已过期。 我下载了新的并安装了它、但之后我仍然收到过期消息。

    您不知道会发生什么情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    当您启动 bqStudio 时、您是否对 bq34z100-G1使用了最新的 bqz? 它称为'0100_0_16-bq34z100G1.bqz'。 如果 bqz 文件与刷写到器件中的固件不匹配、则可能会显示与您所经历的情况类似的消息。

    如果问题仍然存在、请向我发送错误消息的屏幕截图(请包括 bqStudio 的版本、启动 bq Studio 时选择的 bqz 版本以及监测计上的固件版本)。

    但是,如果监测计使用新化学成分(尽管出现警告消息)进行编程,则似乎一切都正常,因为您已经使用 www.ti.com/.../GASGAUGECHEM-SW 更新了数据库

    要确认化疗 ID 已成功编程、请单击右侧"命令"窗格中的化疗 ID 按钮。 反馈的响应应该是您已编程的化学 ID。 此外、检查 Ra 表以查看这些值是否与化学 ID 编程尝试之前的值不同。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    要确认化疗 ID 已成功编程、请单击右侧"命令"窗格中的化疗 ID 按钮。 反馈的响应应该是您已编程的化学 ID。 此外、检查 Ra 表以查看这些值是否与化学 ID 编程尝试之前的值不同。


    我可以确认这一点。

    但是,如果监测计使用新化学成分(尽管出现警告消息)进行编程,则似乎一切都正常,因为您已经使用 www.ti.com/.../GASGAUGECHEM-SW 更新了数据库


    是的、当我更新它时、这里显示的消息完全正确。

    当您启动 bqStudio 时、您是否对 bq34z100-G1使用了最新的 bqz? 它称为'0100_0_16-bq34z100G1.bqz'。 如果 bqz 文件与刷写到器件中的固件不匹配、则可能会显示与您所经历的情况类似的消息。

    我不知道如何检查。 在屏幕截图中、我已对 BQ 固件和 chem ID 进行了签名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    所有这些都看起来很好-您能给我发送一份警告消息副本吗?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是因为它是最新版本(635、与我的相同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    感谢您的反馈-该错误窗口看起来可能会误导您! 由于您手动安装了更新程序、因此您应该可以继续操作。

    由于此主题已变得如此长、如果出现任何新问题、您能否创建新主题并链接到此主题? 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、感谢 Bryan 的帮助。