主题中讨论的其他器件: TPS84410
您好!
我使用 LMZ31710来提供1.8V 电源。 我的 PVIN=3.3V 和 VIN=5V。
问题- 我无法使用我的电流电路控制 INH 引脚。
我的3.3V 出现在5V 之前、但我尝试先将5V 电压升高、然后再将3.3V 电压升高、我仍然看到相同的问题、因此它看起来不是电源定序问题
我能够打开/关闭 MOSFET (通过探测栅极电压)、但我看不到 inh 电压变化。 即使在我启用/禁用我的 FET 时、它仍保持在大约2.8伏(并且在我启用5V 电源轨后显示)。 从 FET 到 INH 引脚的路径为低阻抗、因此我不确定为什么我不会看到该电压变化、即使我看到 FET 打开/关闭。
下面是 我用于控制稳压器的 INH 电路。 对于 LMZ31710、我是否还需要做一些其他事情来控制 INH 引脚?
基本上、我无法控制 INH 引脚、因为一旦将5V 电压施加到 Vin、INH 引脚将保持在大约2.8V 的电压。。。配置此引脚是否还需要执行其他操作? 这是否不是一个与 LMZ 搭配使用的好 FET?
如果我直接为 INH 引脚接地、我能够禁用 LMZ、因此我想知道 LMZ 是否不喜欢该 FET? 请注意、我 将此 FET 与多个其他开关稳压器 TPS84410搭配使用、并且能够控制这些稳压器。
此致、
家伙