This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117设计

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688292/lm5117-lm5117-desgin

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: LM5119

规格如下所示

  输入:直流18-36V

 输出:直流15V/45A

答:我们要使用 LM5117解决方案,您能不能帮助检查它是否正常,还是为该问题提供更合适的解决方案

B、您能不能帮助解释 Iout(MAX),的参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    Iout 是基于合理热设计的建议。 对于单相/LM5117、在45A 下获得15V OUT 并非不可能、但热设计可能具有相当大的挑战性。 我建议使用双相方法、考虑使用 LM5140、如以下链接所示、使用外部放大器或 LM5119 (有关如何配置的详细信息、请参阅数据表)?

    www.ti.com/.../PMP15032


    希望这对您有所帮助?

    David。