This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/BQ34Z100EVM:学习状态未更新为0x05。 当前、剩余容量等没有更新值

Guru**** 2595330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676220/webench-tools-bq34z100evm-learning-status-not-updated-to-0x05-no-update-values-in-current-remaining-capacity-etc

器件型号:BQ34Z100EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

IAM 测试 12v 型铅酸电池,1.3Ah,能够通过更新分压器值来获得电压。 但我无法获取其他值。

根据帖子中的建议,  

0。配置 DataFlash、包装化学成分、执行校准并导出 GG 文件(供以后比较)
1.启用它
2.发送复位命令(0x0041)
3.为电池组充电以充电终止。
4.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
5.C/7放电至端接电压
6.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Qmax 应更新、更新状态应增加到0x05
7.为电池组充电以充电终止
8.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
9. C/7放电至端接电压
10.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Ra 表应更新、更新状态应增加到0x06

我 执行了 dis stEPS、no change in values、learning status is still in 0x04。

充电后、只有经过八进制的标志被置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    您能否分享您的.gg.csv 文件和学习周期尝试中的日志文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bat_5F00_log_5F00_12v_5F00_1.3ah_5F00_30_2D00_3_2D00_18.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmax,您好,我更新了日志文件,请就此问题提供帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmax,您好,我更新了日志文件,请就此问题提供帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否会查看您的学习周期测试设置? 根据日志文件,Voltage 已充电/放电并放松,但 Current、AverageCurrent()和 RM 已记录为0。 因此、无法更新更新更新状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    让我关闭此问题、因为您不再发布日志文件。 如果仍有问题、请发布此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8764.Chg_5F00_log_5F00_gg_5F00_settings.rarplease验证 iam 是否连接 了 gg 设置和充放电日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    在您的帖子中、您必须在开始充电之前发送它使能。 如果您看到日志、Control_Status = 05、这意味着 RUP_DIS = 1且 VOK 未设置。

    开始充电前应为03。

    OCV 被采用  1778. flags()表示0190、这意味着 OCVTAKEN 位被置位、DODPassed Q 更新为0。 但是、更新状态不会更改为05、因为 VOK 未在开头设置。

    我已将该过程添加到您的帖子中。  

    0。配置 DataFlash、包装化学成分、执行校准并导出 GG 文件(供以后比较)
    1.启用它
    2.发送复位命令(0x0041)=>将设置 Rup_DIS = 1

    3.充分放电,放松> 5小时

    发送 IT_Enable =>将设置 RUP_DIS = 0且 VOK = QEN =1。


    5 为电池组充电以充电终止。
    6.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
    7.C/7放电至端接电压
    8.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Qmax 应更新、更新状态应增加到0x05
    9.为电池组充电以充电终止
    10.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
    11. C/7放电至端接电压
    12.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Ra 表应更新、更新状态应增加到0x06

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想问您的一点是设置 Pack Configuration[RMFCC]=1。 一旦设置了 FC 位、RM 将更新为 FCC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否检查我的出院日志... 是放电电流。 获取 drop ....it 不是恒定的、是不是很好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、即使看起来不像 CC 模式过充电、也没关系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    贾斯珀、我没有找到你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使电流不是平坦的、它仍处于充电模式。 因此、可以运行学习周期。 大多数情况下、如果充电器输出和监测计之间没有较大的 IR 压降、则充电系统中的电流是恒定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    目前有10个打开的线程处理此问题、因此信息非常分散。

    为了以更高效的方式帮助您处理电量监测计、本主题将继续提供所有支持: https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/688147


    请在上面链接的主题中发帖、以便我们可以寻求解决方案。

    此致、
    Bryan Kahler