工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
IAM 测试 12v 型铅酸电池,1.3Ah,能够通过更新分压器值来获得电压。 但我无法获取其他值。
根据帖子中的建议,
0。配置 DataFlash、包装化学成分、执行校准并导出 GG 文件(供以后比较)
1.启用它
2.发送复位命令(0x0041)
3.为电池组充电以充电终止。
4.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
5.C/7放电至端接电压
6.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Qmax 应更新、更新状态应增加到0x05
7.为电池组充电以充电终止
8.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
9. C/7放电至端接电压
10.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Ra 表应更新、更新状态应增加到0x06
我 执行了 dis stEPS、no change in values、learning status is still in 0x04。
充电后、只有经过八进制的标志被置位。