This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:长时间休息后、BQ40Z50R2 SOC 更新错误、形成100%至80+%

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699437/bq40z50-bq40z50r2-soc-updated-wrongly-form-100-to-80-after-long-rest

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ4050

您好!

在 BQ40Z50R2上使用 LI-ON 电池时遇到问题。 电池充电至100%后、如果我长时间保持电池空闲、SOC 通常会更新为更低的值、例如80+%、因为长时间休息后、电压将从14V 下降到13.3-13.4V。

是否有方法在电池充满电后禁用 SOC 更新、是否仅在完全放电后禁用 SOC 更新?

另一个问题是在放电期间将禁用电池平衡?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供数据存储器的配置文件(.gg 文件)以及记录何时发生这种情况?  在此期间是否有任何负载? 是否完成了学习周期、并且更新了 ChemID 以匹配您的特定单元?

    根据配置的不同、可在静置、充电或睡眠模式下启用电池平衡。  请参阅 TRM 的第7节(SLUUBK0A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    发生 SOC 更新时、当前没有负载。 电池组已经历学习周期、我们已为 Heter 3200mAh 电池选择 ChemID 0x0444。

    附件是发生 SOC 更新时的 gg 文件和数据日志。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../Bat-gg.xlsx

    e2e.ti.com/.../7888.S2-charge-to-full-then-rest.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是否有任何更新? 我已在上一次答复中附上日志文件供您参考。 非常感谢您在这方面的帮助。

    谢谢、

    Shirley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一直在查看您的数据、当 OCV 更新发生时、它将更新 RSOC/DOD0。 根据绘制的电压和温度、这也不是意外的。 您使用的是 Heter 3200mAh 电池还是类似的电池? LiFePO4电池具有非常平坦的放电曲线、因此小电压变化会产生很大的影响。 您具有适合 DOD0EW 和 LFP_RELEE 的设置。 您能否发送完整电量记录(发送之前的区段)以确保您实际正在进行完全充电、而不是过早停止充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您说得对、我们使用的是 Heter 3200mAh。 我在日志文件充满电之前没有保存它。 我认为充电量不够。

    因为除了 SOC 不精确之外、我们还在测试中遇到了充电结束期间的电池不平衡、如下所示。 其中一节电池的电压始终会非常快地升高、而其他电池会导致电池组比预期更早地停止充电。 我还附上了日志文件供您查看。 我已尝试在充电期间启用和禁用电池平衡、但两者都无法解决此问题。

    Thankse2e.ti.com/.../Cell-imbalance-issue.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果一节电池在充电期间呈现更高的电压、则路径中可能会有额外的电阻。 您能否测量所有电池的互连电阻? 在充电过程中、由于 IR 增加、该电阻的监测计会测量更高的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    芯片的平衡算法将以最高容量平衡电池、而不是以最高电压平衡电池?

    我们如何计算每个电池的正确平衡时间?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    上述问题是否有任何更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池平衡通过平衡 SOC 差来实现。 有关电池平衡的详细信息、请参阅 bq40z50-R2 TRM 的第7节。 平衡时间将取决于您的电池容量、每节电池的平衡时间公式见 TRM 的第7.2节。

    由于似乎只有一个电池电量不足、请检查是否存在外部原因。 也可能是电池本身很糟糕、内部阻抗比其他电池高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    当我们将.srec 重新刷新到新电池组中时、会根据 OCV?

    我们已经看到平衡计时器在经过许多周期的一些电池组中没有按预期进行计算。 如果平衡计时器未按预期进行计算、是否有任何纠正方法?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供有关您的期望以及电池平衡未按预期运行时的条件的更多详细信息? 显示该行为的日志很有用。 请确保根据需要设置电池平衡寄存器、以获得预期的行为。 这是您在先前发送的.gg 文件中设置的内容。

    高级充电算法电池平衡配置平衡时间/mAh 电池141s/mAh
    高级充电算法电池平衡配置平衡时间/mAh 电池2-442s/mAh
    高级充电算法电池平衡配置最小启动平衡增量3mV
    高级充电算法电池平衡配置放宽平衡间隔18000s
    用于平衡40%的高级充电算法电池平衡配置最小 RSOC
    用于睡眠中 Bal 的高级充电算法电池平衡配置启动 RSOC60%
    用于睡眠中平衡的高级充电算法电池平衡配置结束 RSOC40%
    高级充电算法电池平衡配置休眠100小时内电池平衡的开始时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。 我仍然在查看您发送的充电和放电数据、其中电池2的运行方式与其他三个电池不同。 似乎存在一个更基本的设置问题。 您能否发送完整的充电、放松、放电、放松循环日志以及配置(.gg)文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很抱歉也迟到了。 我们计划重做包的 GG 文件、我将在数据日志完成后向您发送数据日志。

    同时、我们还尝试使用另一个芯片 bq4050、该芯片根据电池电压差进行平衡。 我发现我们的电池默认 CEDV 读数过高、您是否有用于电表电池的 CEDV 曲线? 以下是电池规格、供您参考。

     


    另外、如果您能向我介绍为该芯片执行学习的正确过程、我也很感激、因为我在论坛上找不到太多信息。


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然不明白为什么平衡计时器没有按预期进行计算。 您是否能够捕获完整日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果我们在9月21日之前未收到答案、我们将关闭此帖子。