主题中讨论的其他器件: BQ4050
您好!
在 BQ40Z50R2上使用 LI-ON 电池时遇到问题。 电池充电至100%后、如果我长时间保持电池空闲、SOC 通常会更新为更低的值、例如80+%、因为长时间休息后、电压将从14V 下降到13.3-13.4V。
是否有方法在电池充满电后禁用 SOC 更新、是否仅在完全放电后禁用 SOC 更新?
另一个问题是在放电期间将禁用电池平衡?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 BQ40Z50R2上使用 LI-ON 电池时遇到问题。 电池充电至100%后、如果我长时间保持电池空闲、SOC 通常会更新为更低的值、例如80+%、因为长时间休息后、电压将从14V 下降到13.3-13.4V。
是否有方法在电池充满电后禁用 SOC 更新、是否仅在完全放电后禁用 SOC 更新?
另一个问题是在放电期间将禁用电池平衡?
谢谢
您好、Steve、
发生 SOC 更新时、当前没有负载。 电池组已经历学习周期、我们已为 Heter 3200mAh 电池选择 ChemID 0x0444。
附件是发生 SOC 更新时的 gg 文件和数据日志。
谢谢
您好、Steve、
您说得对、我们使用的是 Heter 3200mAh。 我在日志文件充满电之前没有保存它。 我认为充电量不够。
因为除了 SOC 不精确之外、我们还在测试中遇到了充电结束期间的电池不平衡、如下所示。 其中一节电池的电压始终会非常快地升高、而其他电池会导致电池组比预期更早地停止充电。 我还附上了日志文件供您查看。 我已尝试在充电期间启用和禁用电池平衡、但两者都无法解决此问题。