This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:TPS51285B:最大占空比的行为

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688050/tps51285b-tps51285b-behavior-of-max-duty

器件型号:TPS51285B

大家好、

 数据表中没有提到最大占空比、但器件生产网络中的参数为100%。

 最大占空比是否100%正确?

 100%占空比的行为是什么? 由于 SWX 引脚未切换、VBSTx 引脚是否无法引导?  

 例如、VIN=5.5V、VOUT=5.0V、Iout=4.5A、它将采取何种行为?  

 

此致、

Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ogasawara、

    TPS51285B 不支持100%占空比。 EC 表中给出了最短关断时间。 由于最短关断时间限制、IC 无法在100%占空比下工作。

    TPS51285B 具有接通时间延长功能。 当输入电压接近输出电压时、频率将降低。 您可以参阅数据表第11页。

    如果5.5V 输入电压无法支持5V 输出电压@4.5A、则 Vout 将降低、直到5.5V 输入电压能够支持。

    此致、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    谢谢、我明白了。

    此致、
    Ogasawara