Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51285B 大家好、
数据表中没有提到最大占空比、但器件生产网络中的参数为100%。
最大占空比是否100%正确?
100%占空比的行为是什么? 由于 SWX 引脚未切换、VBSTx 引脚是否无法引导?
例如、VIN=5.5V、VOUT=5.0V、Iout=4.5A、它将采取何种行为?
此致、
Ogasawara