器件型号:bq20z45
您好!
我有一个电池、我将在其中测试三个保护层:
OC DSG、20A、持续2秒
OC DSG、37A、用于31mS
SC DSG、95A、持续0秒
在检查这些层的精度时、我将 CC 负载设置为36A、这将在第1层下在~2秒内关断。 这在2.44秒后确实按预期截止、但电池组不会重新导通。 连接到 BQ 软件后、SOCC 有一个 PF。 此故障似乎与充电电流有关、因此我不确定这是如何实现的。
Mike、提前感谢您的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:bq20z45
您好!
我有一个电池、我将在其中测试三个保护层:
OC DSG、20A、持续2秒
OC DSG、37A、用于31mS
SC DSG、95A、持续0秒
在检查这些层的精度时、我将 CC 负载设置为36A、这将在第1层下在~2秒内关断。 这在2.44秒后确实按预期截止、但电池组不会重新导通。 连接到 BQ 软件后、SOCC 有一个 PF。 此故障似乎与充电电流有关、因此我不确定这是如何实现的。
Mike、提前感谢您的帮助
您好!
我知道这个电池组已经被校准、但是 CC 偏移为-0.292、而 CC 增益为5.16。 为什么 CC 偏移必须为正数? 当我以甚至100mA 的电流对电池放电时、它知道电池处于放电模式(基于电池状态 DSG 位)、充电电流@ 100mA 也是如此。 我已附上 GG 文件供您查看。 确定 CC 偏移为正的计算/公式是什么? 整数是否有可能被打包成某个正数?
谢谢、Mike
您好!
以下几点:
1) 1)我从未看到校准峰值的响应。
2) 2)如果 AFE 无论如何都会将其关闭、为什么我们需要使用如此高的电流来进行虚假校准?
我运行 SBS 日志,执行以下操作:
1) 1)在尝试间隔为50mS 的情况下打开日志。
2) 2)启动时无放电或充电电流
3) 3)在37A 放电、应跳闸31mS 的保护。 这正常工作、不会导致任何 Perm 故障。 下面是蓝色的电流、在10mOHM 感应电阻器上为~370mV = 37A、持续时间大约为30-32ms。
4) 4)当电压恢复开启(DSG FET 重新开启)时、将电流设置为36A。 这导致了我们之前讨论过的 Perm 故障(SOCC)、但在第一层保护设置(20A 持续2秒)下确实发生了故障。 下面是蓝色示波器屏幕截图、 10mOHM 感应电阻器= 36A 时为~360mV、持续时间约为2.7秒。
我已附加.gg 文件(重命名为.txt)以及日志。 如果您查看日志中的电流、则它没有记录37A 的电流消耗、并且仅将36A 的电流消耗记录为32767mA。 请查看这些文件、并告诉我您建议的内容、以了解我们为什么会遇到与费用相关的 Perm 故障。 这在提出的保护设置适当跳闸但永久失败的情况下是不可接受的。
e2e.ti.com/.../ggFileInPermFailure8_2D00_14_2D00_18.txt
e2e.ti.com/.../37A-followed-by-36A.log
谢谢、Mike