This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:最大值 负载电流(典型值)与 Vin 间的关系

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687723/lmr62014-max-load-current-typ-vs-vin

器件型号:LMR62014

您好、非隔离式直流/直流团队

1. 当输出为 12V@50mA  时,我能否获得准确的信息输入电压限制范围,如下所示 ?

2.当输入:3.3V 和 输出:12V 时、我是否可以获得准确的信息输出电流?

    

此致

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Gerald
    我将在 EVM 中进行测试、我将在明天之前告诉您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、
    我只是在 EVM 中测试、结果就是这样。
    当输出为12V@50mA 时、输入电压限制范围= 2.76V。
    当输入为3.3V 且输出为12V 时、输出电流= 160mA。
    我建议您在设计系统时留有一定的裕度。