This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:VGH 输出异常

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686415/tps65150-vgh-output-abnormal

器件型号:TPS65150

  我们的彩色 TFT 显示屏有时异常。 我们发现 VGH 当时没有输出。  当我们关闭点火开关并在10秒内再次打开时、出现异常显示。  如果“关到开”时间超过10秒,VGH 输出右侧和 TFT 显示屏正常。  

  我需要你的帮助。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5185699、

    请发送正常和异常 VGH 的示波器图。 通常、如果 VGH 过低、器件应在一段时间后完全关断。 当您获取这些图时、请绘制输入电压并靠近输入和 PGND 引脚的位置。

    "关闭点火开关"意味着您正在关闭和打开汽车、这是正确的吗?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的重播。

    答案是肯定的、因为您在回答结束时提出了问题。

    我有一些图要显示。

     紫色线是 VGH、黄色线是 VIN、而白光线是 VGL。  其他图是相同的。 第一幅图是正常情况。

    第二个、第三个、第四个图是异常情况、 不同之处是从点火开关关闭到打开的开关时间。

    您是否认为 VGL 放电速度会导致问题?我稍后会尝试。

    这是该设计的 PCB 布局。 请确认是否正常。

    稍后我将向您介绍放电测试结果。

    感谢    您的考虑 , 我    期待  您 的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    非常感谢您提供的示波器图。 是否也可以检查 CPI 和 CTRL? 由于您有一个电容器连接到 FDLY、因此该器件必须在大约2.5ms 至6.5ms 后关闭、根据 VGL、这似乎不是这样。 我想知道、打开 VGH 输出的 CTRL 信号是否存在问题。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我在关闭点火时得到了 CPI 图。 但我无法获得 CTRL 信号图。 无论 点火开关关闭和打开之间有多长时间、连接后、VGH 都无法输出示波器探头。

    黄线是 CPI、 紫色线是 VGH、白线是 VGL。  

    我直接将 CTRL 端口连接到 MCU 的 I/O。 我仍然无法理解 CTRL 端口的功能。 就像一个保留函数连接到 MCU 一样。 这是可以的吗?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    仅当 CTLR 为高电平时、VGH 才会连接到 CPI。 您是否可以在 CPI 的上升沿触发并绘制与上述相同的图? CTRL 是高阻抗输入。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte,è s

    下图是 CPI 的上升沿。   如果我在 VIN 导通后上拉 CTRL 信号、并设置一个下拉电阻器、以确保在断电后保持低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    当 CPI 信号需要应用于 VGH 时、CTRL 信号需要为高电平。 如果连接到 CTRL 的微控制器不提供高电平信号、VGH 将保持低电平。 整形_ctrl 信号的作用是什么?
    如果您不需要栅极电压整形功能、我建议将 CTRL 连接到 VIN。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brigitte

    非常感谢。  在我们的软件工程师将 CTRL 信号设置为高电平后、问题得到解决。

    我还有一些问题:

    我们仅在 VIN 开启后将 CTRL 信号设置为高电平。  但是、即使我们在断电后不将信号设置为低电平、它仍然正常工作。

    2.   当我们使用整形 控制 功能时、CTRL 信号的频率范围是多少?