This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:VBAT_OK

Guru**** 2924900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701357/bq25504-vbat_ok

器件型号:BQ25504

您好、先生、

很抱歉、旧问题已关闭。 我就这个主题提出新的问题。

我们最终将系统中的 CSTOR (CE1)增加到470uF。 似乎解决了这个问题。 但是、当我们增加充电器功率时、它发生了故障。
在旧问题中、我们看不到 VBAT 布线 VSTOR。 这就是我们关注这个问题的原因。

我们在此系统中使用了14500 800mAh 锂离子可充电电池、当电池电压超过3.5V (VBAT_OK_HYST)至4.22V (VBAT_OV)时、我们无法提供充电器行为的示波器捕获。
电池需要3天的时间才能充电0.1伏。

我们的问题仍然可以描述为下图。

耶洛:+VSTOR

蓝色:+VBAT (3.146V 锂离子电池)

紫色:VBAT_OK

当+VSTOR 上升至 VBAT_UV 时、内部 PMOS 将被打开。 VSTOR 和+VBAT 将是相同的、对吧?
但是、我们的系统将升高 VBAT_OK 以打开外部 PMOS。 似乎跳过充电器模式了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nilson、
    您能否提供更新的应用原理图?
    您似乎还在尝试用有限的输入功率为大型电池充电、并为大型系统负载供电。
    如果您使用太阳能输入、您还能提供 VOC 和 ISC 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Upal Patel、

    我们没有使用太阳能。 我们使用电流互感器。 我无法在互联网上提供所有原理图。 但是、当系统处于平衡状态(如果 VBAT_OK 未能完全释放)时、它可以在1周内为电池充电从3.1V 到3.5V。 充电器原理图如下所示、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nilson、
    您的问题似乎通过较大的 CSTOR 上限和原始问题得到了解决。
    当您提到充电功率增加时、充电功率是多少、但它发生了故障? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Upal Patel、

    我们使用电流互感器将充电电流转换至系统。 CT 为1:3000。

    当初级侧具有10A (110V 交流电)时、它可以将3mA 电流传输到我们的系统。 它起作用。

    我们只需将初级侧电流增加到20A、VBAT_OK 仍会在+VSTOR 之前升高。

    Nilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilson、

    从您的图中可以看出、当 VSTOR 约为3.49V 时、VBAT_OK 会升高、当我参考计算结果时、由于您将 VBAT_OK_HYST 编程为3.49V、因此计算结果是正确的。 请按照下图操作:-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Upal Patel、

    首先是"VBAT 连接到 VSTOR 以允许充电"、对吧? 但是、Bq25594未连接 VBAT 和 VSTOR 并触发 VBAT_OK。

    谢谢。

    Nilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nilson、

    您是否可以向我发送1V 至3.14V 范围内 VSTOR 和 VBAT 的示波器捕获? 似乎您已将电池充电至3.14V、但 VBAT 从未达到 VBAT_UV 阈值、我可以想到的其中一个原因是您使用的大电池容量(800mAh)、充电电流为3mA、VSTOR 在系统连接到 VSTOR 时始终会得到优先选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nilson、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。