This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22010:LMZ22010实际上测试了进入 CCM 的输出电流值与数据表提供的 CCM/DCM 边界计算公式值之间的差异。

Guru**** 2826855 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 EV 套件的两张图片中、电感器看起来都为负、这是正确的。 与数据表中的图49相比、在 CCM 模式下、电流均为正。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、

    我意识到自阿丽埃夫回复您的帖子以来已经有一段时间了。
    您是否仍然对此有疑问?

    正如 Arief 所指出的那样、在应用中、电流看起来会稍微变为负值。 根据过零检测点和电路延迟、电流将稍微为负、并且器件之间会有一些差异。 您提到的公式中未考虑该负电流。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Denislav 问:
    在 EV 套件的两张图片中、电感器看起来都为负、这是正确的。 与数据表中的图49相比、在 CCM 模式下、电流均为正。

    William 回答:
    1.我要再次检查:
    IO=0.3时,与数据表中的图49相比,在 DCM 模式下,电流为负,并非全部为正。
    2. EVM 板,I 测试波形:
    IO=0.3A 时、在 DCM 模式下电流为负。 与数据表中的图49 DCM 模式相同。
    3. EVM 板,I 测试波形:
    IO=3A 时、电流为正、在 CCM 模式下。 与数据表中的图49 CCM 模式相同。
    我的问题是电流波形为什么以0.285A 的电流进入 CCM 模式。
    不是在1.895A 时由 DCM/CCM 边界公式计算得出的值?
    5、为什么0.285A 后进入 CCM 模式电流电平的电流波形再次为负、这是我不知道的地方、我想同时咨询您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denislav 问:
     在 EV 套件的两张图片中、电感器看起来都为负、这是正确的。 与数据表中的图49相比、在 CCM 模式下、电流均为正。

    William 回答:
    1.我要再次检查:
    IO=0.3时,与数据表中的图49相比,在 DCM 模式下,电流为负,并非全部为正。
    2. EVM 板,I 测试波形:
    IO=0.3A 时、在 DCM 模式下电流为负。  与 数据表中的图49 DCM 模式相同。
    3. EVM 板,I 测试波形:
    IO=3A 时、电流为正、在 CCM 模式下。   与数据表中的图49 CCM 模式相同。
    我的问题是电流波形为什么以0.285A 的电流进入 CCM 模式。
    不是在1.895A 时由 DCM/CCM 边界公式计算得出的值?
    5、为什么0.285A 后进入 CCM 模式电流电平的电流波形再次为负、这是我不知道的地方、我想同时咨询您。