This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:5V-400V 升压转换器

Guru**** 2560060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702833/mc33063a-5v-400v-step-up-converter

部件号:MC33063A
主题中讨论的其他器件:LM3478

您好!

我的问题如下、您能告诉我修复 Isse 的原因和方法吗?  谢谢。

报价:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我已经使用了大约3mH 的电感器并实现了高达270V 的电压。 但问题是电压逐渐降低(电压降至2V、持续导通)、功率 MOSFET 过热。

根据数据表、Vout= 1.25 (1+R2/R1)、这表示它取决于电阻器值。 但在测试期间、输出电压会随电感值的变化而变化。 使用(10-100) uH 电感器时、电压为~100V。 使用时(1-3)、MH 电感器电压上升至~ 270V。

请 建议如何在不加热组件的情况下实现这种稳定的电压。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为电路工作了一段时间、但 MOSFET 损坏了、所以温度很高。 您能否分享原理图和布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下所示。 这个电路在 TA=25摄氏度下运转良好。 但是、当在 TA=60度的温度下工作时、输出波形失真。 此外、当我们将线圈(L1)从470uH (1A)更改为150uH (3A)时、输出波形不会失真、但输出的振幅低于以前的值。 那么、我想知道为什么呢? 感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,吉永

    您的应用中的输出电流是多少? 对于采用升压解决方案的5V 至400V、占空比将非常小、并会触发最大占空比限制。 因此、我建议使用非隔离反激式解决方案。 您的占空比可由变压器的风比控制。 LM3478是这款反激式转换器的一个很好的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用的输出电流最大约为1.5A 因此 、可能不使用 推荐的器件。 我对 电感器的影响很好奇、不仅对电感器值很好奇、而且对电感器类型或开路类型也很好奇。 开口型凹口比 Sheild 型更好。  计算公式为 Vout=(R1/R2+1) VFB、与电感无关。 如何解释这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,吉永

    电感器对于开关转换器的正常运行非常重要。
    电感器电流纹波是多少、器件采用 CCM 还是 DCM 模式?
    电感器电流额定值是多少、电感器是否可能会饱和?

    如果 IOUT=1.5A、则输出功率为600W。 可以确认吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jayser LI:
    我知道电感器很重要。 但输出波形振幅作为电感器发生了变化、不由公式决定。 这就是我想知道的。 电感器额定 Vale 为2A 或更低、不会达到饱和状态。 这不应该是原因。 最大电流为1.5A、是器件峰值的最长值。 以大约0.2A 的电流运行、在 DCM 下工作、输出功率可能约为20W。

    感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,吉永

    您能否分享波形以分享您描述的行为? 我希望得到 VIN、SW 和 VOUT 波形。 我们可以更轻松地使用工作波形分析根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    波形如下所示。 标称输出 VOUT 约为95V、但实际输出 VOUT 波动约为70V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,吉永

    此测量中的输出电流是多少?
    您是否还可以测量 IPK (引脚7)中的电压? 恐怕0.3欧姆电阻器之间的压降高于300mV 并触发电流限制。 如果触发电流限制、我们可以尝试减小该电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    电流 为锯齿状、最大电流 超过 电感器的额定值。 我还检查了 IPK 中的电压、压降大约为0.1mV。 但这种变化预示着输出振幅会随着电感值变为更小而下降的现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如何测量 R2 (0.3R)的压降? 如果压降为0.1mV、则流经电阻器的电流仅为0.3mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    很抱歉、出现错误时、压降为0.1V、而不是0.1mV、因此计算电流为0.3A。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,吉永

    您能否通过电阻器测量波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    我测量了电阻器的波形、发现附近的电压大约为直流24V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,吉永

    您的意思不确定。 我想知道电阻器的波形、然后我们可以计算通过电阻器的电流。 并检查电阻器的电压是否高于0.3A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我检查了电压、发现电阻器之间的电压约为0.1V。 因此流入电阻器的电流 为1A 峰值。  此外、 当我有一个并联的电阻器并且电阻器之间的电压大约为0.085V 时、它也会生效。 似乎释放了电流限制。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吉永

    我是否可以知道0.1V 是平均电压还是峰值电压? 峰值电压只能使用示波器进行测量。 请告诉我电阻器上的波形 是什么样子的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,吉永

    关闭开机自检、因为没有进一步的反馈。 如果您回复、它将再次打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀,í a
    很抱歉耽误你的答复。 我在两侧检查了电阻器的波形、发现电压有一条环绕线近似正弦、但波形的振幅太小且有一些噪声。 高输入电压。 如果我没有将时间缩放到很小的位置、这些看起来就像水平线。 这有其他影响吗? 在我将电阻器更改为较小值后、电流限制似乎释放了。 该器件的峰值电压为0.3V (典型值)、0.25V (最小值) 和0.35V (最大值)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,吉永
    如果您可以分享波形、那会很好。
    请将电阻器更改为较小的值、并检查这是否有助于解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的回复。波形与下图类似。 我确认将电阻器更改为更小 可能会解决问题。 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,吉永

    了解小电阻器即可解决该问题。 还有其他问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Japser,

    我对电路还有另外一个问题。 我们现在有一个33uF/160V 输出电容器。 但我认为输出电容器值太小。 如何计算输出电容以及输出电容的剩余推荐值。  我在查找数据表时感到困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,吉永

    输出电容器取决于输出纹波和负载瞬态性能。 没有限制。 您可以增加输出电容器、直到纹波是可接受的。