Other Parts Discussed in Thread: LM3478
主题中讨论的其他器件:LM3478
您好!
我的问题如下、您能告诉我修复 Isse 的原因和方法吗? 谢谢。
报价:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我已经使用了大约3mH 的电感器并实现了高达270V 的电压。 但问题是电压逐渐降低(电压降至2V、持续导通)、功率 MOSFET 过热。
根据数据表、Vout= 1.25 (1+R2/R1)、这表示它取决于电阻器值。 但在测试期间、输出电压会随电感值的变化而变化。 使用(10-100) uH 电感器时、电压为~100V。 使用时(1-3)、MH 电感器电压上升至~ 270V。
请 建议如何在不加热组件的情况下实现这种稳定的电压。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------