This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ20502:LMZ20502额定电流为2A

Guru**** 2561540 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ20502, LMZ20502EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674576/lmz20502-lmz20502-rated-for-2a

器件型号:LMZ20502

我在最近的设计中使用了 LMZ20502。 在测试时、我注意到器件不会以2A 的输出负载启动。 我可以将其启动至1A 负载并连续斜升至2A、但我无法启动至更高的负载。 我还验证了评估板上的状况。

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beth、

    您能告诉我以下信息吗:

    • 您的初始条件(输入电压、输出电压、FSW)和负载(电子或电阻)是什么?
    • 您能否在1A-2A 之间执行负载阶跃瞬态并为我提供输入电压、输出电压和输出电流的波形?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Beth、

    只是希望确保您能够看到我对一些波形的请求。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy

    我将努力为您提供波形。 我已离开办公室。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beth、

    您是否能够获得故障问题的波形? 您还使用什么类型的负载(电阻或电子)?  

    最后、我采用了 LMZ20502EVM 并在2A 负载下测试了启动。 在以下条件下、EVM 没有问题:5V 输入、1.8V 输出、2A 负载。 为了确保我们的设置相似、您可以使用电阻负载再次尝试测试吗?   

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Beth、
    如果您仍需要此方面的帮助、请告知我们。
    谢谢、
    Denislav