Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 我正在研究如何将 BQ24650开关模式电池充电器控制器用于太阳能应用。 规格看上去适合我的应用。
我有一个12V 太阳能电池板、这将为我的6V 密封铅酸电池充电。 但是、我还希望为系统其余部分提供6伏(大约)稳压电源。
我是否需要包含开关稳压器。
或
我能否使用电池(Vbat 和 GND)连接器为系统的其余部分供电。 这会对 BQ24650的电池充电特性产生负面影响。
非常感谢您的参与、
Caoilote