This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650和恒压系统电源

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687899/bq24650-bq24650-and-constant-voltage-system-supply

器件型号:BQ24650

我正在研究如何将 BQ24650开关模式电池充电器控制器用于太阳能应用。 规格看上去适合我的应用。

我有一个12V 太阳能电池板、这将为我的6V 密封铅酸电池充电。 但是、我还希望为系统其余部分提供6伏(大约)稳压电源。

我是否需要包含开关稳压器。

我能否使用电池(Vbat 和 GND)连接器为系统的其余部分供电。 这会对 BQ24650的电池充电特性产生负面影响。

非常感谢您的参与、

Caoilote  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在电池侧连接负载、则不会获得稳定的电压。 电压将随电池电压变化。
    您可能需要具有用于6V 电压轨的稳压器。