This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5071:当更改为 DA2383-ALD 变压器时、LM5071评估板不稳定

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685897/lm5071-lm5071-eval-board-unstable-when-changing-to-da2383-ald-transformer

器件型号:LM5071

你(们)好。

我知道 LM5071已经激活了一段时间、相应的评估板是一个相当旧的设计。

然而,我希望得到一些帮助,因为你可能有这一问题的经验。

我们将 LM5071用于新电路板、并决定将评估板变压器从默认器件 DA2257更改为更高效的 DA2383-ALD。 这是根据 TI AppNote 第19章进行的:

我们在评估板上执行了这项建议的更改、并测量了阶跃响应。 遗憾的是、这种变化会使控制器(以及3.3V 输出)变得更加不稳定。 我的感觉是、在更改此部件时、我们还必须调整补偿网络

在更换变压器时、您是否有任何经验或确切的值?

随附了两个评估板(一个具有传统变压器 DA2257、另一个具有  更高效的 DA2383-ALD)的阶跃响应图片(开关2.2Ohm 负载时的0W 至几乎5W)。

您可以忽略该噪声。 我的探针未理想放置、变压器非常靠近。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leonardo、

    对于相同的输出功率(5W)、转换器在 DCM 下运行、在 DA2383中使用 DA2257和 CCM。 在不同的运行模式下、正确的补偿是不同的。

    在 CCM 模式下、我建议查看以下应用手册、其中详细介绍了如何设计 CCM 反激式。 这包括反馈。
    www.ti.com/.../slva305c.pdf

    不过、一般情况下、我会增大 C22、因为新变压器的带宽会减小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    非常感谢您的回答。 这确实有很大帮助。 随着 C22 (3.3nF)的增加、我们可以在所附图片中看到很多稳定阶跃响应的地方

    不幸的是,我意识到,我们还有另一种效果,我直到现在才意识到。 加电斜升过冲远高于原始评估板。

    以下是原评估板的图片:

    下面是使用改进的评估板进行斜升的图片:即使在连接了5W 负载的情况下、它也会明显升高到甚至3.9V。

    您必须知道我们的电路板和评估板具有三个不同的部分

    已经提到的新的 Transformer  DA2383而不是 DA2257

    -另一个光耦合器(评估板上的光耦合器已停产,因此我们选择 了 PS2801-1-F3-A ,而不是不可用的 PC3H7D

    我们选择了更高效的晶体管 SUD15N15-95-E3而不 是 SUD25N15。 我认为这应该影响更小、但我意识到它会在您的评估板上产生更多噪声。

    您是否知道为什么会发生这种情况。 在我看来、在斜升期间、它似乎处于另一种模式、在达到特定限值之前不会进行调节。 可能更高的软启动电容器会有所帮助?

    此致、再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leonardo、

    您可以尝试增大软启动电容;但是、通常我们使用次级软启动电路进行设计、以防止这种过冲。 例如、我建议查看以下数据表中显示此电路的图19。 大多数时候、我们将在 RSS 上添加一个额外的二极管、以便在关断时对 CSS 放电。
    www.ti.com/.../tps23753a.pdf