This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:电池充电 IC 建议

Guru**** 2567435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685970/bq24032a-battery-charging-ic-suggestion

器件型号:BQ24032A

您好!

我正在寻找具有电源路径选择功能(自动适配器/USB 或电池)的电池充电 IC。 我计划使用单节 LiPoly 电池(标称值为3.7V)作为最后备用电源。

我有一个小器件、可在3.3V 和高达300mA 的电流(Ballpark max)下工作。 我认为 BQ24032将是我的应用的合适选择、我想让自己动手使用开发板。 我想请一位工程师提供意见、看看在下订单之前是否还有其他选择。  BQ24032是一款线性充电器、是否有具有我可以查看的类似功能(动态电源路径、多输入)的开关模式充电 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    对于小型电池和低系统输出电流(300mA)、线性充电器是一个不错的选择。
    如果输入电压范围保持较小、则 USB 范围的功率耗散是可管理的。
    BQ24032A 将是一款很好的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bill。 当您说"节省电池电量"时、它包含的容量范围是多少。 我希望恢复供电长达4小时。 所以:
    0.3A * 4小时= 1.2Ah
    如果我假设 IC 上的任何损耗系数为0.7、并考虑周期寿命(如果我错了、请纠正问题)
    1.2/0.7 = 1.7Ah
    因此、我将查看2000-2200mAh 的锂聚合物电池。 对于该线性充电器、这是可以的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    300mA 的充电电流很小、可由线性稳压器支持。 充电电流通常为1C、对于300mAhr 电池、这将是300mA。 您以低得多的电流充电、这不是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、但我的器件消耗的电流为300mA、电池本身需要以更高的电流充电。 因此、运行所需的总电流(在 DONE +支持器件负载之前进行充电)将会高得多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24032可在合适的条件下支持更大的充电电流、高达1.5A。 对于2000mAhr 电池、充电时间大约为2小时。 总电流为2A、充电+负载、这将使您保持低于此数值。