请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24032A 您好!
我正在寻找具有电源路径选择功能(自动适配器/USB 或电池)的电池充电 IC。 我计划使用单节 LiPoly 电池(标称值为3.7V)作为最后备用电源。
我有一个小器件、可在3.3V 和高达300mA 的电流(Ballpark max)下工作。 我认为 BQ24032将是我的应用的合适选择、我想让自己动手使用开发板。 我想请一位工程师提供意见、看看在下订单之前是否还有其他选择。 BQ24032是一款线性充电器、是否有具有我可以查看的类似功能(动态电源路径、多输入)的开关模式充电 IC?