请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54040 您好!
我们的一个客户需要以下信息。 谢谢!
- 内部斜率补偿的值是多少?
- 电流感应增益的值是多少?
- 对于反相降压配置、是否有推荐的环路测量方法?
- 客户正在评估板上的 TP7/TP8上注射、并相对于"接地"进行测量、该接地现在为-12V 输出。 他们发现、它们仅在低频时获得噪声增益和相位测量、噪声水平在100Hz 左右的信号上收敛
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Ryan B.