This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040:环路测量和斜率补偿

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675622/tps54040-loop-measurements-and-slope-compensation

器件型号:TPS54040

您好!

我们的一个客户需要以下信息。 谢谢!

  1. 内部斜率补偿的值是多少?
  2. 电流感应增益的值是多少?
  3. 对于反相降压配置、是否有推荐的环路测量方法?
    1. 客户正在评估板上的 TP7/TP8上注射、并相对于"接地"进行测量、该接地现在为-12V 输出。  他们发现、它们仅在低频时获得噪声增益和相位测量、噪声水平在100Hz 左右的信号上收敛

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    结果是什么样的?

    他们是否将其作为附图进行了处理?

    e2e.ti.com/.../LoopMeasurement_5F00_Negative.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    是的、它们的测量设置与您附加的工程图相同。 我将要求他们发布其结果的屏幕截图、以便您可以看到问题。

    同时、您对问题1和2是否有任何价值?

    此致、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    这里是他们使用 Ridley AP300获得的图、使用与您所示相同的测试设置。

    请告诉我、是否有任何建议可获得更好的反相降压环路测量结果。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    是否有问题1和2的更新? 或环路测量建议?

    谢谢!
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    让我们在电子邮件中而非 e2e 论坛中对此进行内部讨论。 我将关闭该线程、因为 E2E 有一个计时器

    谢谢
    -Arief