This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:SVID 事务

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697627/tps53622-svid-transaction

器件型号:TPS53622

您好!

您是否见过以下 ack(?) 从 tps53622发出脉冲?

详情如下:

[环境]
主机:英特尔至强
VR_0 (SVID addr 0):另一个供应商的 VR
VR_1 (SVID 地址1):TI TPS53622

[问题]
每个上电序列都会出现此问题。
脉冲出现在相同的时间。
此时、脉冲似乎来自 tps53622。
原因如下:
 低电压电平与 tps53622相同。 (与 VR_0不同)
 -禁用 tps53622时,不会出现该消息。 (通过 Fusion Digital Power Designer 设置 SVID addr 0xF)

有什么需要我确认的吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很乐意提供帮助、但是、您能否详细介绍一下问题、以便我们找到根本原因?

    1) 1) TPS53622是采用两相还是双路输出配置? 如果是双路输出、该问题是否会影响两个电源轨?
    2) 2)出现此幻象数据脉冲时、稳压器的输出会发生什么情况? 启动是否仍然发生且 VOUT 调节正常、或者是否中止?

    如果您可以共享设计原理图、并可能在原子脉冲期间获取 VOUT 和相位的示波器捕获、我们可以从此处着手深入研究该问题。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    感谢您的回复。

    请查看以下我的答案:

    1)我们使用双通道(单相+单相)。
    这个问题会影响 SVID 总线、但是它似乎不会直接影响输出轨。

    2) 2)因此 、当体模脉冲出现时、系统上电序列失败。
    我们尚未了解哪些上电步骤正常进行。

    但是、SVID 主器件可能会停止上电序列。
    因为、当幻象脉冲出现时、SVID 事务有时看起来是乱码。
    请参阅随附的 PDF。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/svid_5F00_dbg_5F00_20180611a.pdf

    您是否曾遇到过类似问题、SVID 交易乱码?


    >如果您可以共享您的设计原理图、也可以
    >在原子发生期间获取 VOUT 和相位的示波器捕获
    >脉冲、我们可以从那里深入研究该问题。

    我将为此做好准备。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我以前没有看到过这个确切的问题、但 SVID 线路看起来是一个根据您共享的内容开始调试的好地方。

    您能否确认上拉电阻值允许 Intel 在其 SVID 规格文档中发出上升时间? 如果它们的大小不正确、迹线电容会减慢信号速度、可能导致时钟和数据线像您看到的那样不同步。 此外,请务必检查路由,以确保也符合英特尔的指导原则。

    在您分享原理图和示波器捕获后、我可以更深入地了解 TPS53622是否是问题所在。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只需检查一下您是否可以与我共享原理图和布局以进行审阅即可。 在与其他一些应用工程师交谈后、终端电阻器或布局可能会出现问题。

    我发送了一个朋友请求、以便我们可以私下交换数据。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的合作。

    我构建 了一个环境来重现此问题。
    该环境仅包含一个脉冲发生器(而不是 Xeon)和一个 VR 控制器(TPS)。
    此时、问题可能会在环境中重现、因此我将对此问题进行评估。

    我将在得知新结果后立即与您联系。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因为自我们上次发言以来已经过去了两周、我想看看您是否有与此 SVID 问题相关的新发展? 如果解决了、非常好! 否则、您可以将原理图保密、以供审阅、因为布局和/或端接电阻器仍然是主要问题。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。
    不幸的是,这一问题尚未得到解决。

    因此、我已经向您发送了其他信息-原理图数据、布局数据和重现环境的结果。

    如果您有任何信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢 PM 为您提供到目前为止所收集的原理图和数据。 我在该通道中回答了您。

    谢谢、

    Carmen